This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3760-Q1:更小的替代

Guru**** 1198450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3760, TPS3760-Q1, TPS37-Q1, TPS37, TPS38
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286257/tps3760-q1-smaller-alternative

器件型号:TPS3760-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS37-Q1TPS37、TPS3760 TPS38

大家好、

我正在寻找 ABLIC 中 S-19110GABH-M6T1U4的 AEC-Q100替代产品。 我看到 xref 工具推荐使用 TPS3760-Q1。 但是、我的客户对 DYY 封装不满意、该封装在 S-19110采用 SOT-23-6 (~2.9x1.6mm)时为4.2x2mm

我们的封装尺寸是原来的1.8倍、而 S-19110则有6个引脚、则有14个引脚。 我们有没有其他更小的选择呢? 甚至有些东西是略多过度使用? 例如 TPS37-Q1?

此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    请回答以下问题、以便我为您的客户推荐最佳器件。

    • 电源电压是多少?
    • 是否需要电压阈值?
    • 独立的 VDD 和 SENSE 引脚?
    • RESET 失效延迟?
    • 抗尖峰脉冲/噪声滤波器?
    • 需要手动复位?  

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我从 AVL 获得该信息、因此我没有太多细节。 但有人告诉我、我们的器件 TPS3760-Q1太大、那么 TPS37-Q1是否能够代替 S-19110、即使它是更大的器件吗?

    此致、Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    问题在于 S-19110是一款36V 器件、在我们的新器件产品系列中、只有该电压范围内的 TPS37、TPS38和 TPS3760。

    如果您说 TPS3760的 DYY 封装太大、则 必须使用 TPS37或 TPS38 DSK 封装。 这些设备可以执行 S-19110可以执行的所有操作、但在某些情况下、这些设备可能会过度使用、具体取决于客户应用。 例如、如果应用最多只需要6V 的 VDD、那么我们推荐采用封装更小、规格与 S-19110相同且成本更低的器件。

    杰西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我希望很快收到您的反馈。 在这些情况下很难实现研发(AVL 转换)、因此如果研发没有什么成果、我最终可能会推荐 TPS37-Q1。

    此致、Antoine