This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV767:器件建议

Guru**** 1192200 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767, TPS7A47
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286030/tlv767-part-suggestions

器件型号:TLV767
主题中讨论的其他器件: TPS7A47

大家好、

我正在寻找一款具有以下要求的低成本器件。

软启动功能

VIN_MIN:4.5V

VIN_max:>21V (高于35V 更理想)

输出电压:3.3V

输出电流:0.5A

由于成本原因、我的客户不想使用降压稳压器。 我认为 TLV767符合要求、但该器件无法支持高达21V 的电压。

对于此要求、是否可以参考任何器件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David:

    TPS7A47是唯一一款可通过此处的软启动满足 Vin 要求的器件。

    此致、

    Prakash L