This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:针对不稳定启动的对策建议

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286704/lm25143-countermeasure-proposal-for-unstable-startup

器件型号:LM25143

当在24Vin→12Vout/无负载的情况下打开电源时、上升将是非线性的、如下面的波形所示。

Cout 总共约为5mF、因此我认为这是由于浪涌电流和 OCP 的影响。

然而、由于系统原因、Cout 无法降低到大约5mF 以下。

除了增加软启动时间、有没有其他措施?

如果浪涌电流以外的原因可能存在、请告诉我。

・Css:0.01μF (黄色:输出电压)

・CSS:0.22μF

顺便说一下、EN:ON 是在24V 已经上升时控制的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi:

    您能否在使用此 VOUT 启动期间获取 SS 电压以及 COMP 电压的波形?

    谢谢!

    -奥兰多