您好!
我的问题与 LM25143-Q1的 SW1/2的最大额定值有关。 目前它们的额定电压为-0.3V。
在 LOL1/2打开的情况下、这不是一个问题吗?

谢谢、此致、
迈克尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的问题与 LM25143-Q1的 SW1/2的最大额定值有关。 目前它们的额定电压为-0.3V。
在 LOL1/2打开的情况下、这不是一个问题吗?

谢谢、此致、
迈克尔
Michael、您好!
通常情况下、我们不使用 LO 栅极电阻进行测试。
低电阻只会减慢低侧 FET 导通时间。
这通常可以忽略不计、因为在 LO 导通之前、在死区时间内、针对体二极管导通、SW 为~-0.7V。
因此、SW ON 从~-0.7V 转换到~0V、这并不显著。
您可能可以使用为 RC 充电的5V 电源对上升时间进行建模、其中 R 是栅极电阻器、C 是选择的 MOSFET 的 CISS。
-奥兰多