This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62172-Q1:输出电压纹波(干扰)

Guru**** 2579215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286232/tps62172-q1-output-voltage-ripple-glitch

器件型号:TPS62172-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS62172

大家好、

我的客户在使用 TPS62172期间面临输出电压纹波问题。 原理图如下所示。

他们发现输出电压出现高频纹波/干扰。 它大约为60mV。 在每个开关操作时都会产生干扰/振铃。

这里给出了他们设计的原理图、电感器为8.2uH、电容器为100uF+100nF+10uF。

他们尝试添加一个与电感器连接的串联电阻器。 第一级选择是6.8 Ω。

添加该电阻器后、输出电压纹波/干扰降低到大约30mV。

因此、我想问的问题是:

为什么我们的 TPS62172会出现这样的纹波/干扰?

2.这种添加电阻器是否合理? 您是否有其他建议可以缓解这种现象?