This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:累加器(ACC)模式下的当前周期采样

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286756/bq35100-current-period-sampling-in-accumulator-acc-mode

器件型号:BQ35100

您好!

我目前正在尝试对 BQ35100进行库仑累加(ACC)。
我正在寻找监测短时间事件(10ms 或更短)的方法、因此我想知道采样电流所用的周期。

在数据表中找不到 ACC 模式的时间分辨率、但我找到了以下主题:  
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/657246/bq35100-bq35100-current-sampling-rate-query?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ35100

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/971444/bq35100-time-resolution-and-accuracy-of-bq35100

根据第一个主题、电流采样率为65KHz、但实际上大约为125Hz、因为根据第二个主题、周期采样为8ms。

那么、最后、当前采样周期是否约为8ms?

此致、

尤汉恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yohann:

    对于 Δ-Σ ADC、工作原理是基于过采样。  如第二篇文章所示、8ms 后可能会有一个转换可用、但有数千个"样本"可获取该单次转换。 ADC 采样率为65kHz、但转换时间会因固件和使用的 ADC (CC 或电压 ADC)而异。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    因此、如果我正确理解、在 ACC 模式下、由于对采样频率为65KHz、精度为15位、库仑计数器的转换时间大约为0.5秒。

    我想8ms 的转换时间只与 放电结束模式相关、这是因为2MHz 过采样频率的原因(我猜是因为315µA 的功耗更高)

    此致、

    尤汉恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yohann

    所有 ADC 都使用 LFO 频率、2MHz 用于 CPU。 电压使用较短的转换时间和略低的分辨率。 我们 ADC 的数据表规格的性能非常保守。

    此致、

    怀亚特·凯勒