大家好、
我想 计算 VO 在最坏情况下的总容差。
在我的电路中 、对 VLDOIN 施加了具有1.6%容差的1.39V 电压。 使用两个总容差为3%的10K 电阻器向 REFIN 输入施加一半的相同电压。
这两个容差会导致 REFIN 电压本身出现+/-21mV 偏差。
VOSNS 的容差为+/-15mV、 REFOUT 对 VREFIN 的电压容差为+/-12mV、然后 VO 上的总容差为48mV。
这实际上违反了 JEDEC 标准"VTTREF–40mV < VTT < VTTREF + 40mV"。
同时最大 我的应用中 DDR3的建议直流工作 VTT 电压(IS46TR16640CL)为0.642V 至0.725V。 但计算的最大值。 VO 引脚上的电压为0.7423V、超过了最大值。 额定值。
请帮助尽快解决此问题。
谢谢
阿克希尔