This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:没有任何 MCU 的 TPS23881能否为 PD 型提供90W 功率?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1287032/tps23881-can-the-tps23881-without-any-mcu-supply-90w-to-a-type-pd

器件型号:TPS23881

我有一个带 TPS23881的基本电路板、它可以为供电设备提供高达约45W 的功率。 但它无法提供90W 功率。

没有 MCU 连接到  TPS23881、我也不更改它的上电 SRAM。 这是一款开箱即用的全新 TPS23881、不会向其发送任何数据。

有人能帮助我说明是否(a)我们需要向其发送任何命令以使其支持4类90W 器件、以及(b)我们可以在何处以及如何查找这些命令。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    TPS23881不支持自主模式、因此需要主机控制才能在器件上运行和加电。 为了实现正常运行、还需要加载 SRAM、因此需要主机控制。  

    要支持高达8级(90W)的功率、请参阅以下步骤:

    1.加载 SRAM。 请参阅 此处的步骤 以了解如何加载 SRAM。 SRAM 需要早期确保运行。

    2.通过写入值0xFF 来设置寄存器29h 中的端口功率分配、这会将所有端口设置为4线对90W 功率。

    3.将器件设置为自动模式、从而根据步骤2中的寄存器设置29h 来自动启用检测和分类并打开电源。

    所有命令和寄存器设置均可在 TPS23881数据表中找到。  

    此致、

    布兰登