This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:AFE BQ76952

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286635/bq76952-afe-bq76952

器件型号:BQ76952

您好!

您能告诉我 BQ76952的时基故障率吗?

是否有任何配置表明、如果与 MCU (I2C)的通信丢失、那么 AFE 可以进入安全状态(打开两个 FET)?

以及通信时间配置丢失问题。

使用 FET 驱动器控制 MOSFET 的优缺点。

此致、

基什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kish:

    您可以在此处找到时基故障率估算器:  MTBF 和 FIT 率估算器

    bq76952包括主机看门狗保护。 您可以在中找到更多详细信息 第5.2.16节 TRM

    bq76952包含内置的高侧 FET 驱动器、因此 bq76952的高侧 FET 易于实施。

    此致、

    马克斯·韦博肯