This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:具有集成功能的 BQ76952 BMS 设计

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286684/bq76952-bq76952-bms-design-with-integrated-functions

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ76200

您好

客户  计划设计具有集成输出功能的 BMS。 大致方框图如附件所示。 请帮助确认此设计是否可以正常运行。

要求如下:

电池组容量为13节串联、额定输出功率为6000W (AFE 决定使用 bq76952)

添加了一组集成 MOS 控件、暂时使用 bq76200

3.Pm+是辅助电池组的正极端子

1、 所附的方框图是否可行?

2、包装的控制 MOS 方向是否合理?

3、主电池组 MOS (Q1、Q2)全部关断时、二次电池组 MOS (Q3)能否正常导通?

4、如果此解决方案可行、如何处理 bq76200的 BAT 和 PACK 引脚、以及使用哪个通道 Q3驱动

5、 在开关时、准备关闭主电池组 Q1→打开 Q3→输出辅助电池组。 这种逻辑是否合理?

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的明星:

    这看起来很合理、但您可能希望第二个 FET 与 Q3背靠背、以便您可以控制备用电池的充电和放电时间。

    我建议查看 TI 的高侧开关产品系列、而不是将 bq76200和分立式 FET 用于备用电池;与使用 bq76200相比、它们可能会提供更可靠的解决方案。

    开关逻辑听起来很合理。

    此致、

    马克斯·韦博肯