This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:TPS2372-4和 POE 开关适配问题

Guru**** 2510585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372-4EVM-006, TPS54560, TPS2372, TPS2373

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284668/tps2372-tps2372-4-and-poe-switch-adaptation-issues

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS54560、、、 TPS2373

   大家好、我参考的 TPS2372-4EVM-006设计的 POE 放大器、放大器芯片需要24V 的电压、功率需要能够达到90W、所以我把 TPS54560连接在 VDD 后面这块 TI 的 DCDC 芯片、2372的 PG 连接在54560的 EN 引脚上。 和设置 EN 引脚上拉和下拉电阻器、以控制54560开启电压为37V (检查开关的正常工作电压是否为37~57V)。 在实际使用该工艺和 POE 开关(称为 A)不匹配问题时、TPS54560开启的现象导致了 EN 引脚被 PG 拉至接地并关断、 然后、不断重复的启动不能连接到 A。我已尝试将 PG 与 EN 断开、A 连接正常、但之前可以连接的另一个开关(称为 B)不能连接。

   在持续调试中我们有两种解决方案,但有问题,请帮助我们分析原因,以及是否有更好、正确的解决方案? 非常感谢!

  1. 根据 TPS2372-4EVM-006 49.9K 上拉电阻、移除下拉、A、B、可以连接两个开关、但 EN 引脚的电压为13V、高于 EN 引脚可以承受的最大电压8.4V、这可能会损坏54560。
  2.  尝试配置 EN 下拉电阻器以使54560开启电压大于46V、然后电路板可以连接到 A、B 两个开关、 但是、我们的团队一致认为会使用其他开关、例如37V 开关不适应隐藏的危险

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    感谢您联系我们。

    对于解决方案1、我想知道添加一个与 R6并联的齐纳二极管是否有助于 避免 TPS54560引脚损坏。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我稍后会再试。 但实际上、我们的目的不仅仅是调整两个 POE 开关 A 和 B、还在于看看我们是否能够调整所有开关。因此、我们更倾向于将 TPS54560的阈值导通电压设置为37V、这样就可以调整所有开关了。 但这只是我的猜测。 我有三个问题需要回答。
    1、是否有适用于所有开关的程序、还是非隔离式 TPS2372的官方建议
    +DCDC 程序。

    官方 TPS2372EVM 电路板是否存在开关不匹配问题。

    3、 开关调整是否与两个 CLSA 和 CLSB 电阻器有关、是否使用 EVM 板中的跳线电容器改变分类电阻器的电阻、以便适应不同的开关?

    (__LW_AT__为了补充第三个问题、昨天我尝试将 CLSA 和 CLSB 都更改为90.9欧姆、即3型、并切换 A 已连接、但开关 B 再次无法连接。 相反、如果我将类型更改为4、则开关 B 会连接、而开关 A 会连接。)
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    感谢您的答复。

    我将查看原理图、并在3个工作日内回复您。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    PG 引脚为开漏引脚。 在 PD 浪涌状态期间、它仅短接至 RTN。 IRSHDL_EN 应设为开路、以启用>80ms 的浪涌时间。

    我不确定 TPS54560的启动为什么会导致 PG 引脚压降。 您是否要尝试直接在 TPS54560的输入端使用工作台电源、看看它是否能正常工作。

    对于  POE 交换机、TPS2372应符合802.3 af/at/bt 标准。 对于无源开关、其输出电压必须高于 PD 的输入 UVLO (最小值36.3V)、前提是  组件/线路上的压降。

    此外、

    1.请使用 TPS2372型号、而不是 TPS2373型号。

    2. TPS2372-4的额定功率为71.3W。 这主要由1.85A 灌电流内部热插拔决定。 如果您需要90W 的输入功率、则需要确保 PD IC 输入电压高于49V。

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!

    1、我直接把台式机电源接入 TPS54560、完全正常工作。

    2同时、TPS4560NC、VDD 未连接 TPS2372-4后的任何负载也是正常启动。

    3、我没有使用 TPS2373。

    4、71.3W 的功率也就足够了。

    5、开关均符合802.3 af\at 标准、只是其中一些无法达到 bt 标准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    感谢您的答复。

    如果工作台电源可以正常工作、则在 TPS54560启动时 TPS2372上可能会触发过流保护、这会导致 TPS2372进入浪涌模式。

    您是否有关于 VDD 使用 PG 时 TPS2372-RTN 和 TPS2372-RTN 的波形?  

    此致、

    帝昂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经试过测量 PG 的波形以及 VDD 的波形、但是示波器似乎无法测量波形、我不知道有什么问题、明天我会再试、然后布置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huang:

    感谢更新。

    这可能是由示波器的触发器配置引起的。 PG 和 VDD RTN 可能一致、或漂移不足以触发示波器。

    波形、期待您的波形。  

    此致、

    帝昂