This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:LMR43620-Q1 RFBT 和 RFBB 与 VOUT 公式的关系

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS57140-Q1, LMR43620-Q1, LMR43620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285891/lmr43620-q1-lmr43620-q1-rfbt-and-rfbb-relationship-with-vout-formula

器件型号:LMR43620-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS57140-Q1、、 LMR43620

您好、 朋友:

     在您公司的前面的规格中、您可以看到 VOUT 和部分电压电阻的计算公式、但 LMR43620-Q1中没有。 请问转换公式是什么? 此外、我想问一下、只要外围器件保持不变、LMR43620-Q1是否能完美替换您的 TPS57140-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 Vout 的计算公式、可以参考下图。 (对于 LMR43620、Vref = VFB=1V)

    TPS57140是一种异步转换器、需要一个二极管、并且需要调整外部补偿。 LMR43620是一款同步转换器、集成了两个 HS 和 LS MOSFET。  LMR43620将更少的外部元件。 谢谢。

    奥罗拉