This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24123:BQ24123

Guru**** 2524350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283479/bq24123-bq24123

器件型号:BQ24123

你好

我正在使用2节电池(8.4V)上的 BQ24123充电器

当电池被切断时-它开始充电。

以下是我的电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uri:

    我在原理图中没有看到明显的错误。  当您说"电池已切断"时、您知道电池保护器由于电池放电而跳闸了吗? STATx 行报告什么?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!  

    我运行测试:

    电池连接

    无输入功率:   VBAT = 0V  Ibat = 0A  STATE1 = 0  状态2 = 0  

    输入已连接:  VBAT =6.3V  Ibat =0A  STATE1 = 0  状态2 = 0  

    因此我低估了误差状态而没有充电的意思? 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Uri:

    如果连接了电池但 BAT 引脚上没有电压、则电池保护器组保护器由于过压、过流或欠压而跳闸。 施加的输入电压是多少? PG 是否为低电平?  Vref = 3.3V 吗? 当您说 Statex=0时、我假设您是说两者都是 LOW = GND?  因此、这不是有效的状态组合。  TS 引脚上的电压是多少?

    此致、

    杰夫