This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:当它应该是一个开路或闭合电路时、MOSFET 正在扰乱漏极上的电压。

Guru**** 2393185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282966/tps25944l-mosfet-is-messing-up-the-voltage-seen-on-the-drain-when-it-should-be-either-an-open-or-closed-circuit

器件型号:TPS25944L

我有这个电子保险丝、该保险丝使用分压器打开使能引脚、并设置适当的电压阈值以实现过压保护。 此电路本身工作正常、但我想添加一种方法、通过看门狗芯片禁用使能引脚。 为此、我并联了 FET、将其连接到使能引脚、以便它可以在我要禁用使能引脚时将其拉低。 分压器电压应全部接地、而主 Vin 电源不受影响。 我已经使用 FET 很多次来触发引脚、但这是我第一次遇到严重问题、我已经越过了我可能发现的每个 T、这在我看来是显而易见的。 正在寻找一些关于如何解决此问题的建议...

我在下面提供了部分原理图。 R48是一个0欧姆电阻、我使用该电阻将看门狗的控制与电子保险丝断开以进行测试。 当它断开时、电子保险丝运行正常、我在应该处于的使能引脚上看到适当的1V 电压。 一旦我短接 R48、现在使能引脚上的电压为560mV。

看门狗通过启用电子保险丝的 EN 引脚启动、但5分钟后将变为低电平。 当它应该变为低电平时、我看到的 U13的漏极电压为320mV、而不是0V。 U13应将其拉至0V。

U13和 U14都是 n-FET DMG1012UW-7。

TLDR:当 U13关闭时、我应该在使能引脚处看到1V、但电压为560mV。 当 U13导通时、我应在使能引脚处看到0V、但看到320mV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    1.我们需要探测 两个 FET 的栅极电压,以便更好地理解。  

    2.我们还需要探测电子保险丝 VIN。

    3.您可以尝试重新焊接 FET ,可能有一些松动的连接。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1) U13在栅极处为0V、U14为3.3V

    2)电子保险丝的输入电压为4.96V。

    3)我也想到了这一点,但我做了重新焊接,没有影响。 我还尝试将 FET 替换为相同的类型、以防发生损坏但无效的情况。 我还尝试了具有类似特性但具有相同效果的不同 FET、只是电压略有不同。

    简单来说、看门狗会开启 U14、因为它在有效时输出高电平、但当发生这种情况时、EN 引脚需要接地以被禁用。 U13栅极接地、因为 U14导通、这应该会将 EN 拉至 GND。 我当时想可能有人从 EN 引脚拉取电压、但在数据表中、EN 引脚似乎连接到了一个运算放大器、因此这应该不会成为问题、它实际上是一个输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luc:

    当 U14打开时、U13的栅极为0V、因此 U13 VGS = 0、U13关闭。 如果存在电源、则 EN 应具有基于电阻分压器的电压、而不是0V。 您同意这一点吗?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁曾为 FET 创建老鹰库的错误做了,他们翻转了源和漏. 符号正确、但布局错误。 我没有注意到这一点、因为原理图看起来是正确的。 现在一切都正常。

    不过、我的确存在电子保险丝的另一个问题、但我不确定我是否应该发布新问题? 我注意到、当使能引脚被拉低或电源完全切断时、电子保险丝的输出读数约为800mV。 假设大电容器与此相关、我会将电容器短接至地以对其放电(当电源关闭时)、这会使线路上的电压降低 一点、但仍然存在。 它应该变为0V。 我想知道电子保险丝上是否有这样的功能、或许这是 我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LUC、您好!

    您的意思是、当存在 VIN 且您禁用电子保险丝时、输出端会有一些泄漏?

    此致

    G·库纳尔