数据表在第3页中列出了有关连接到振荡器的晶体的许多要求。
有人知道符合这些要求的晶体、最好是表面贴装器件吗? 我找不到任何串联电阻小于45K 且 Q 大于40K 的晶体。
此外、这个表指定了一个设计用于6 pF 负载电容的晶振并且典型应用电路原理图显示无外部负载电容器。
第2页的描述也说明了 BQ4802LY 提供了与晶体的直接连接:
BQ4802LY I/O 引脚和输入引脚电容在第3页分别规定为7 pF 和5 pF。 我们尚不清楚这些规格是否适用于振荡器输入和输出引脚 X1和 X2、并且数据表中没有关于振荡器的进一步讨论。 假设适用这些电容规格、则直接连接的晶体在没有外部负载电容器的情况下、会看到这些引脚电容作为其负载电容串联。 因此、有效电容为1/(1/7p + 1/5p)或2.9 pF、远低于晶体的6 pF 额定负载电容要求。 即使每个引脚上有2 pF 的杂散电容、也只会使晶体的负载电容增加到大约3.9 pF。 因此、BQ4802LY 需要外部负载电容器来使振荡器以晶体的额定频率运行、这种情况仅在通过额定负载电容加载时发生。
任何人都可以确认 X1和 X2引脚上的引脚电容、以便可以选择合适的外部负载电容器吗?
更好的是、TI 的任何人是否知道可以通过 BQ4802LY 正常运行的晶体器件型号和负载电容器电路?