This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:分体式电压设计数据

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286551/ucc25800-q1-split-voltage-design-data

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件: TL431

UCC25800-Q1数据表中提供了分离电压电路。 TI 是否有任何计算数据可帮助我选择元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LIN、

    下面您可看到 UCC25800EVM 的一个示例。 设置非常简单:

    1. R6、R7为18V 设置正确的调节设定点
    2. R5根据 TL431数据表设置所需的偏置电流
    3. R9、R10为-5V 设置正确的调节
    4. R8根据 TL431数据表设置所需的偏置电流3
    5. Q1是选择用于处理电压/电流的串联导通晶体管(如 LDO)

    此致、

    史蒂夫