This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:并联 SPC 的 EOS 检测

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286819/bq35100-eos-detection-with-spc-in-parallel

器件型号:BQ35100

我将一组5节 LTC 电池并联、它们通过串行并联二极管连接在一起、以防止反向电流。 我还将 SPC 与电池组并联、用以支持 GPRS 峰值电流要求(每4.6ms 为2A@577us)。 我想使用 BQ35100来估算/检测电池组的 EOS。 考虑到所有电池都处于类似状况,是否有可能定期 使用一个继电器来隔离其中一个电芯、该继电器将电芯与电池包断开、并通过 BQ35100的电流分流器将电芯连接到已知负载、然后强制由 uC 控制的几个电流峰值来检测电芯的 EOS 并推断该条件 寿命是多久?
如果需要、我需要多久隔离一次电池以便 BQ35100检测一次电池内部阻抗的变化?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alejandro:

    用于 EOS 检测的样本越多越好、因为操作原理基于两个移动均值以及它们分离的速度。 这取决于电池组的寿命以及能够获得的样本数量。

    此致、

    怀亚特·凯勒