This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
TPS25750有一些问题。 我们已经使用 TPS25750设计了原型板作为 USB-USB PD 的可行性研究。 在一般使用中、TPS25750似乎工作正常。
但是、它进入某个状态、我很难将其从该状态中脱离。
状态如下:
1) 1)启动时、读取引导状态寄存器、设置 DeadBattery 位并设置 NoPatchConfiguration。 (注意、我通过 I2C 上传配置/补丁)
由于器件指示 NoPatchConfiguration、因此我尝试通过 I2C 上传补丁。 (这通常是可行的,除非在这种情况下...)
我按照流程图(《主机接口技术参考手册》中的"执行流程补丁突发模式"示例)进行操作、直到读取 PBMC 命令的结果、一切都正常进行。
因此、通过 I2C 上传配置后、我在写入传输时收到一个 ACK。 由于补丁已上载、我向器件发出 PBMC 命令、但是、读取 data1寄存器会导致返回代码0x3、阅读手册时我无法理解这一点... 输出的其余部分似乎不表示有任何故障。 但是、在完成 PBMC 并得到结果0x3后、我会等待补丁加载事件或 APP 模式、但既不会进行设置。 所以我现在被卡住了。。。
尊敬的 Sven:
您是否有.pjt 文件可以让我查看其中的内容并查看您尝试闪存的内容? 您可以通过 GUI 中"Project"选项卡下的"Save Project"来获取该信息。 您是将配置保存为完整闪存二进制文件还是低区二进制文件?
此外、如果您可以将 GUI 置于调试模式并在刷写器件后拍摄快照、这可能也很有用、对于此打开 GUI 中"Debug"选项卡下的调试模式、 然后、Debug 选项卡将提供拍摄快照的选项。
您能否也尝试使用'DBfg'? 之前或之后。 这可以在 此处链接的 TRM 第59页的第3.4.1节中找到。 如果您获得上述信息或何时获得这些信息、请告诉我。
谢谢。
字段
您好!
我将尝试获取您请求的信息。 我也有一些 Saleae 的痕迹的问题,如果他们感兴趣。 我在启动时检测到电池电量耗尽标志时运行 DBfg 任务、然后尝试在这之后运行补丁序列。 (注:我将配置保存为 low-region 二进制文件)
请注意、我不使用应用程序自定义工具进行刷写、而只使用一个 MCU。
我的应用程序中没有"Project"->"Save Project GUI"选项。 (既不在桌面应用程序上、也不在联机浏览器中)
但我确实有一个*。json 配置、我可以为您提供。
它不允许我在这里上传 JSON 文件或 Saleae 捕获,我可以通过电子邮件发送给您吗?
尊敬的 Sven:
Saleae 捕获可能会有所帮助! 是否正在为 VIN_3V3供电? 我认为.json 应该可以很好地工作。 通常可以在此处拖放、但如果这无法正常工作、请随时通过电子邮件将其发送至 f-tolson@ti.com
谢谢。
字段
e2e.ti.com/.../config_2800_1_2900_.zip
此 zip 文件应包含相关文件。
我认为"Troubleshooting_PBMc_patch_issue.Sal"显示了从器件初始化到 PBMC 失败的整个序列。
"PBMC_AFTER_SUCCEST_PATCH_TRANSMIT.SAL"将"有问题的"PBMC 任务与0x3的故障错误隔离开来。
config.json 文件是我正在尝试刷写的配置。
尊敬的 Sven:
感谢您提供这些信息。
也许我是误解。 您正在尝试强制电池电量耗尽并从电池启动? 是这样吗? 并且它在试图强制这个/这个情况之外正常工作吗?
谢谢。
字段
不会强制电池电量耗尽。 目前、无论 我做什么、它都不会上传补丁。 PBMc 返回0x3、模式不变。
让我澄清一下:一切都很顺利。 我当时正在做一些测试、比如输入灌电流/拉电流、断开电池连接等等、直到 O 意识到它在5V 电压下"吸电流"。 我研究了原因、并在启动状态下看到了电池电量耗尽标志。 我还看到有 NoConfiguration、因此我尝试重新上传补丁。 但我不能再上传,因为任何原因。 它卡在 NoConfiguration 模式下、具有在 PBMC 上持续"失败"的补丁序列。
尊敬的 Sven:
好的。 感谢您提供的信息! 但我只是想确保我理解了。 我认为这可能是因为它在电池电量耗尽模式下启动。 尝试时、您是否在提供恒定 VIN_3V3? 您是否能够偶然将未使用的 GPIO 引脚驱动为高电平? 您使用的 ADC 配置(或 ADCIN 解码值)是什么? 您是否曾尝试过将其刷写为完整的闪存二进制文件、而不是低区域?
谢谢。
字段
请参阅上面原理图中有关 ADCIN 配置的片段、有跳线可在不同设置之间切换。 有一个恒定 VIN_3V3、它与连接的 MCU 共享。 我尝试刷写完整的闪存二进制文件、但没有区别。
现在来问一个有关 boot_status 寄存器的问题:
我是否正确地理解 patchdownloaderr 是字节1上的第2位(0索引)?
TRM 指出第10位是 patchdownloaderr,但我要求的原因是我有时在保留位4->9上看到"信息"。
例如:
我现在读取 BOOT_STATUS、并获得:
[0x5、0x30、0x03、0xF 0、0xC2、0xA1]
0x30是00110000、这意味着在字节1中设置了位4和5、但 TRM 表示保留这些位。
0x03是00000011、这意味着位8和9已置位(字节2中为0和1)、但 TRM 表示这些位是保留的。
保留位意味着什么吗? TRM 错误吗? 我是否会产生误解?
是否有任何引脚会对修补行为产生影响? 例如、如果 PP5V 为高电平、这会有影响吗?
尊敬的 Sven:
保留的寄存器/位/字节可以表示或指示多种因素。 从未来使用/设计实现到不应更改的关键设计特性。 在这个具体的例子中,我不认为这是其中的任何一个,但我可能是错的。 TPS25750是一系列器件中彼此相似的一部分、因此器件之间的寄存器可以保持不变。 如果您查看 此处链接的 TPS65987的 TRM、会发现在第37页中、它具有作为引导标志寄存器的寄存器0x2D。
但对我来说、这是有道理的、因为您无法将补丁/闪存上传到器件中。 这些引脚可能会有影响、但如果您为 VIN_3V3供电、器件应正确响应。 您需要确保 PD 控制器上也存在 VBUS。
您是否可以尝试使用'Gaid'或'Gaid'命令、并查看是否允许您重新启动或随后可以上传? 这可以在我之前在第112页和113页相应链接的 TRM 中看到。 另一种选择是利用 GPIO 事件"barrel_jack_event"、如果您可以将 GPIO 引脚驱动至高电平、从而清除此电池电量耗尽标志。 DBfg 命令也是一个路由、但您说运行不正常?
谢谢。
字段
好的、还可以。 这有点误导、尽管我必须在 TRM 中查找另一部分、以便"说明"不同部分中寄存器的位...
我尝试了 GAID、之前的一次没有成功(TRM 中没有提到 TPS25750的 GAID、我通过浏览论坛"找到了它..)。
我设法把它从奇怪的状态,没有确切地知道我做了什么,但这个问题没有解决。 我希望找到根本原因、以及如何摆脱它。
用一句话总结我的问题的原因:
*如果器件无法通过 I2C 从外部进行修补(如果 PBMC 出现故障)、我们该怎么办?
步骤如下:
1)增补程序流正常,直至发出 PBMc 命令。 接受命令(no ! cmd)提供、但读取 data1寄存器会将0x3显示为第一个字节。
2) 2) 0x3作为 PBMC 的返回代码、没有详细记录(完全?) 我的鸡巴在她的屁眼里滑了下来,狠狠地敲打在她的身上。
3) 3)除了返回0x3的 PBMC 外、这会导致器件无法从 PTCH 模式切换、并且从未设置 PatchLoaded 事件。
请帮助我确定什么可能导致上述症状,以及如何摆脱它。
(注意:最终似乎能帮助我的是在尝试补丁之前关闭 PP5V、但是我无法确认这一点、我相信在 PP5V 为高电平时它可以正常工作。)
这是一项评估、用于查看 TPS25750是否符合我们的用途。 如果该问题未得到解决、 我不确定最后是否会选择 TPS25750。
尊敬的 Sven:
我了解、同意、也不知道为什么 TPS25750的 TRM 中未列出它。
如上所述、我认为这必须处理电池电量耗尽模式。 VIN_3V3不再通电并切换到 VBUS 时通常会发生这种情况、直到该问题得到解决。 解决此问题后、通常您应该能够使用 DBfg 命令清除电池电量耗尽标志并恢复正常过程。 由于这些命令不起作用、我想知道器件是否经常使用 VBUS 而不是 VIN_3V3、因为您说过您正在为 VIN_3V3供电、因此器件仍将处于电池电量耗尽状态。 在这种模式下、断开 PP5V 的连接可能已经起作用。 如果是这种情况或问题,我不知道和你如何开始的起点,我也不知道。
我了解。 我将再次重新审视您的配置、看看是否有我漏掉的东西、并尝试查看是否可以在满足电源要求的情况下复制 EVM 上的行为/问题。 我还将努力与另一位专家讨论这一问题,希望达到这一目的,但可能需要更多的时间。
谢谢。
字段
感谢您的理解。
我现在可以很有规律地触发状态,我仍然觉得很难摆脱。
尊敬的 Sven:
由于您可以定期执行此操作、我想问您正在做些什么才能进入此状态/触发此状态? 删除 PP5V 是否可解决此问题?
谢谢。
字段
否、移除 PP5V 不能解决问题。 更新了 TPS25750的功能模块、以便仅将电源(电源)连接到 TPS25750。 这就是我为了触发状态而执行的操作。 (或者我怀疑)
对于上下文、以下是我的状态机针对补丁流的输出:
0>101-TPS25750::[init]
00>103-TPS25750:[STATE_CHANGE] 0 -> 2
00>204:TPS2570:::[PATCH_RDY]= 1、2 /*等待补丁就绪事件或模式*/
00>205-TPS25750:[State_Change] 2 -> 3
00>302 - TPS25750::补丁下载开始! /*将 patch-info 写入 data1 */
00>303-TPS25750:[状态_更改] 3 -> 4
00>408:TPS2570:::[cmd] PBMs = 0x0 /* PBMs 成功显示0x0 */
00>408-TPS25750:[STATE_CHANGE] 4 -> 5
00>6125 - TPS25750:补丁下载完成! /*使用 ack 将补丁/配置记录下来*/
00>6125-TPS25750:[State_Change] 5 -> 6
00> 6202-TPS25750::[State_Change] 6 -> 4
00>6308::TPS2570::[cmd] PBMC = 0x3 /* PBMC 失败,显示0x3 */
00> 6308-TPS25750:[State_Change] 4 -> 7
00> 6308-TPS25750:[State_Change] 7 -> 9
00> 6703-TPS25750:[State_Change] 9 -> 7
00> 6802-TPS25750:[State_Change] 7 -> 4
00>6920::TPS2570::[cmd] PBMe = 0x3 /* PBMe 以0x3失败*/
00>6921-TPS25750:[State_Change] 4 -> 7
00>7002-TPS25750:[State_Change] 7 -> 4
00>7108::TPS2570:::[cmd] PBMe = 0x3
00> 7108-TPS25750:[State_Change] 4 -> 7
00> 7202-TPS25750:[State_Change] 7 -> 4
00>7308::TPS2570:::[cmd] PBMe = 0x3
00> 7138-TPS25750:[State_Change] 4 -> 7
00>7401-TPS25750::重试次数过多、尝试恢复
00> 7402-TPS25750::[State_Change] 7 -> 14
00>7402-TPS25750::[恢复]
00> 7403-TPS25750::[State_Change] 14 -> 4
00> 7508:TPS2570::[cmd] Gaid = 0x0 /* Gaid 成功,等待500ms */
00> 7508 - TPS25750::GAID 延迟
00>8103-TPS25750:[State_Change] 1 -> 0
00>8201-TPS25750:[init]
00>8203-TPS25750::[State_Change] 0 -> 2
00>8317::TPS2570:::[PATCH_RDY]= 1、2 /*等待补丁就绪事件或模式*/
尊敬的 Sven:
感谢您提供的信息。 我无法重现这一点、我仍在进一步研究它、并为任何延迟深表歉意。 您能否告诉我、您的上述"电源(电源)"提供了哪些引脚?
谢谢。
字段
您好!
我通过邮件向您发送了一些数据。 下面是 PBMC 命令失败后来自原始 I2C 缓冲区的一个片段:
我读取40个字节。 这里有一些数据、您是否可以从它获取有关错误原因的任何信息?
尊敬的 Sven:
我收到并回复了您的电子邮件。 我目前仍在进行这项工作。
谢谢。
字段
大家好、这里有什么新闻吗? 我尝试更换另一个 TPS25750器件、因为我怀疑有 ESD、但新器件上的问题仍然存在。 数据中必须有一些东西可以解释为什么它不会应用修补程序??
我有同样的问题: 在将 PBMC 发送到 CMD1并读取 DAT1寄存器之后、我会在第一个字节中获得0x03。 MODE 寄存器仍处于 PTCH 中、但应切换到 APP。 请提供帮助。
您好!
外地目前不在办公室。 他将在下周回来。
此致
我注意到 INT1_EVENT 寄存器中的 ReadyForPatch 标志为0、同样在以10ms 延迟循环后。
根据 补丁执行流程、应该设置这个参数(1)?
尊敬的 Sven:
因为我已经不在办公室了,所以很抱歉耽误我的时间。 根据您发送给我的.sal 文件、有时您可能正在对错误的器件进行写入/读取。 您可能正在实现或遇到位移、这可能是关于您接收到怪异数据而命令不起作用的一些原因。
例如、这里以及其他情况下、您正在写入/读取/访问0x10。 您能否尝试将这些更改为0x20地址? 并确认您尝试发送到器件的其他信息没有额外/可能出现此情况。
您正在读取或以前读取过0x3、我认为这是由于数据不完整或数据大小不正确导致的"失败"。 它们可能必须处理上述信息。
@ Jan,您可能需要检查是否有与上述内容类似的信息,并确保您使用的地址正确。 这可能解决问题、也可能不解决问题。
谢谢。
字段
Hi Field、
感谢您的答复。 补丁模式地址似乎确实存在问题。 通过明确使用0x10作为补丁地址、写入补丁似乎可以正常工作、PBMC 返回0x0。 但是、我必须一次性编写整个补丁。 如果我尝试进行部分写入(按块写入直到整个补丁传输完毕)、在"写入"操作开始以 NACK 失败之前最多只能获得1024个字节左右。 是否有任何足够详细地描述补丁流程的更新文档?
我在 DATAx 中更改捆绑包大小做了一些实验。 在接收 NACK 之前可以写入的捆绑包大小与此不同、但与预期不同。
指定32k 字节捆绑包大小的正确方法是什么?
捆绑包大小= 0x7D00
根据各种源、用于准备传输的 I2C 数据包应如下所示(十六进制值):
09 06 00 7D 00 50 32
其中09用于寻址 DATA1寄存器、06用于 发送字节数、 捆绑包大小的00字节1、捆绑包大小的7D 字节2、传输捆绑包的 I2C 地址50和超时32。 但这不起作用、它会在传输31744字节后提供 NACK、就像捆绑包大小为0x7C00一样。 编码7E 改为在31872字节后给出 NACK、就像捆绑包大小为0x7c80一样。
我以64字节的块来传输捆绑包。
而当我以128个字节的块进行传输时、我得到了更好的结果、即所有32k 字节都得到确认、但我仍然返回到
40 03 00 00 51 32 00 ..... 当我在 PBMC 之后读取数据寄存器时、模式保持在 PTCH 中。
BOOT_STATUS 为30 03 60 02 A1、表示 "未加载配置"
尊敬的 Sven:
此处链接了第62页的 TRM 中存在补丁流程过程、但我认为您可能已经关注或关注了该过程、我会看看我是否能找到更详细的内容。
@ Jan、您能创建一个新的 E2E 并参考这个、因为您的问题处理不同的事情、也可能不处理、并将允许我们相应地更好地帮助您。 在这个新的线程中,如果你包括你从这里的信息,以及你拥有的任何 Saleae 捕获,和配置中的.pjt 文件或.json 文件,将会很有帮助。 除此之外、与当前讨论类似、您可能希望检查您正在撰写/阅读/确认的地址。
谢谢。
字段
您好!
仍有问题! 我尝试在每次启动时添加一个补丁、目的是测量器件的稳定性。 如果 PBMc 进入"有趣"状态,返回0x3,很难离开...
我不知道此时该怎么办。
尊敬的 Sven:
这是每次发生还是仅在部分场合发生? 如果选择场合、您是否可以从其中一个工作场景收集数据、而从另一个工作场景收集数据? 是每次都修补相同的信息、还是在每次迭代时更改信息? 您要做什么才能摆脱这种状态、重新修补在这里不起作用吗?
谢谢。
字段
e2e.ti.com/.../pbms_5F00_capture.zipHi、
在某些场合,但我仍然不知道根本原因。 当 TPS25750失去配置时、这与功率损耗有关。 每次增补的信息都是相同的、这不会改变。
代码也不会更改、但有时器件会像通常那样做出响应。
不知道我怎么得到它也是,它似乎只是"解决"自己不时...
现在正处于我之前从未见过的状态。 尝试修补时、PBMs 命令超时(永远不会接收到空命令字符串)。
我已经附上了相关场景的 Saleae 捕获。 (CSV 和逻辑2 *。Sal 文件)
尊敬的 Sven:
感谢您提供这些内容。 您是否尝试使用这些中的'GAID'命令? 它看起来像有时 G A I 或 G A (其他) D 等正在填充、但没有结束、我不确定。 您是否能够或愿意使用 EEPROM 代替 MCU?
在这些交易过程中是否会断电?
您能否查看 此处链接的技术参考手册第53页的执行流程图并一步一步地进行操作(我假设您已经遇到此问题)、并让我知道您遇到此问题的时间和地点以及所取得的进展? 您遇到的问题是什么? 正如您所说的 PBMs 已超时、但您还提到 PBMC 也处于有趣的状态。 问题必须在执行这些步骤之前发生错误(假设 VIN_3V3为高电平)。 我只是不知道在哪里。 您是否也在使用 PBMe 命令?
谢谢。
字段
您好!
是的、在某些情况超时时时、我执行 GAID 作为恢复步骤。
我正在遵循执行流程、但是、我发现我没有完全遵循的一点。
等待"Patch Ready"时,我正在等待 PatchReadyEvent 或 Device Mode PTCH。
根据执行流程、这应该是"与"运算。 当更改逻辑以便在启动补丁过程之前必须满足两个条件时、我看到 PatchReadyEvent 从未变为高电平。
这或许可以解释为什么 PBM 超时正确、因为即使处于补丁模式下、器件也还没有为补丁严格做好准备? PatchReady 事件没有达到高电平的原因吗?
我正在研究使用 EEPROM、但在线提供的有关如何使用 EEPROM 的信息似乎很少:
*是否有任何特定类型的 EEPROM?
*补丁应写入哪个地址?
*是否有标题信息?
因此,我想我需要以下信息:
* PatchReadyEvent 为什么不会变为高电平?
*有关如何使用补丁信息配置 EEPROM 的更多信息(请参阅上面的问题)
尊敬的 Sven:
我今天不在办公室、明天我回来后会对此进行研究并作出回应。
谢谢。
字段
尊敬的 Sven:
为什么 PatchReadyEvent 不会变成高电平?
我并不完全确定。 根据您最近的 Saleae 捕获结果、似乎要开始您从0x16读取的修补过程、您可以尝试从0x14读取并共享事务吗? 这里也有一些不同之处、因为应该会返回11个字节用于字节计数、但看起来器件会返回5个字节。 但这可能与先在补丁之前查看0x16有关、但可能与此无关。 我仍在尝试深入了解为什么只要供电、PatchReadyEvent 就不会变得很高。 I2Cs_SDA/SCL 线路是否通过电阻上拉? 假设这是数据的来源、以及您要测试的来源。 当看到这一点时、I2Cm_SDA/SCL 线路上是否有任何数据?
就 EEPROM 而言、对于 TI 的 TPS25750参考设计、 这里链接的数据表 CAT24C256WI-G 看起来会用作器件的 EEPROM。 您可以在 此处链接的参考设计第6页的第2.4.1节中看到这一点。 根据此参考设计、 CAT24地址引脚好像是使用10kΩ 电阻器接地来设置的、对应于下一条地址语句、以满足地址要求。 TPS25750的数据表中规定外部 EEPROM 应位于7位从地址0x50、可以在 此处链接的数据表第45页的第9.4.1节中查看。 该方法应该有所不同、因为您只需将二进制文件从 GUI 刷写到 EEPROM、器件随后会将其余文件作为 EEPROM 器件的主器件进行读取和处理、而不必完成整个补丁过程。
谢谢。
字段
您好!
不确定0x16的事情、我下周会研究一下。
但是、我将不使用 GUI 来刷写 EEPROM、而是从 MCU 进行刷写。
因此、我需要知道配置二进制文件应该在 EEPROM 上刷写到什么位置、以便 TPS25750能够"找到它"。
让我重新表述一下:
TPS25750会"检查"其主器件 I2C 总线上的地址0x50上是否存在 EEPROM、如果存在 EEPROM、它将下载找到的配置。 它希望在 EEPROM 上的哪个地址查找配置、它如何知道它有多大? 我预计在相应的 EEPROM 上的固定存储器位置(例如0x0)会有一个标头:
typedef 结构 TPS25750_HDR{
uint32_t cfg_offset;
uint32_t cfg_size;
};
其中保存了有关配置存储位置和大小的信息。 请说明如何对 EEPROM 进行编程、以便 TPS25750直接找到并下载配置。
尊敬的 Sven:
请给我更多的时间来深入研究更多文件、以便您了解我是否可以找到这些特定信息、因为我无法立即找到这些信息。
谢谢。
字段
好的、谢谢。 不过、还有一些其他信息:
1)如果我不等待 PatchReady 事件,PBM 始终超时。
2) 2)如果我等待 PatchReadyEvent、则它永远不会变为高电平。
3) 3)不过、GPIO 状态似乎已正确更新。 (GPIO 状态引脚之一为1 (UFP 事件))
我更新了配置、以便根据事件控制一些 GPIO。 我感兴趣的有三个事件(电缆方向、UFP/DFP 和插头展示)。 如前所述、根据相应状态正确更新了 UFP/DFP GPIO、因此、这似乎表示该应用处于部分运行状态? 但引导状态显示未加载配置。
正如我所说、我正在努力获取使用外部 EEPROM 构建的新原型板。 仍在等待有关如何从 MCU 对 EEPROM 进行编程的信息。
尊敬的 Sven:
您是否能够从0x14进行检查? 但我想即使它很高,我们看错了,它将是无关紧要的,因为你仍然在尝试 PBMs。 问题是、根据你最近捕获的 Saleae 的数据、当你尝试从寄存器0x16读取时、它会返回5个字节、但我认为我们应该是11个字节、希望0x14会返回这个值。
上述过程看起来也会多次发生。 但我可能会读错这些内容、因为您说它有时会起作用。 明天我会和另一位专家见面、以便核实或深入了解它。
关于 EEPROM:根据我的理解、使用上述参考设计、您将使用此 CAT 器件地址、并使用 SDA/SCL、然后将根据项目/配置开发的整个二进制文件写入此器件。 让0Ω 电阻器能够断开 MCU 与 EEPROM 的连接、从而可以尝试手动刷写 EEPROM。
我希望 EOB 能够在明天发布有关上述寄存器/地址信息的更新。
谢谢。
字段
e2e.ti.com/.../PBMs_5F00_Timeout.zipHi、
不确定你在谈论什么关于捕获... 我想您可能被总线上的其他器件弄糊涂了。
我进行了一次新的捕获、其中我隔离了到 TPS25750的流量、详细显示了 PBMs 超时。
当捕获开始时、我已经验证了该模式是否处于补丁模式中。
步骤(来自捕获):
1) 1)开始写入0x9寄存器
2) 2)写入0x8寄存器(PBMs)
3) 3)读取0x8寄存器、等待命令完成。
如您所见、PBM 保持在0x8、直至超时。
所以,这是我现在正在经历的...
请注意,模式处于修补程序中,但未设置 PatchReady 事件。 (整个事件寄存器为0)
我更换了 TPS25750、东西都得到了改进。 也许 TPS25750在某种意义上已"损坏"、因此无需进行研究。 我想一旦收到有关如何对 EEPROM 进行编程的详细信息、我们就可以解决此问题。
尊敬的 Sven:
很高兴听到它现在得到了改进。 我确实认为这就是我的困惑的来源。
关于 EEPROM、如果您的设计现在能够按预期工作、那么可能就不需要了? 有人建议尝试解决您当前的问题、因为我们的 EVM 使用的是 EEPROM。 此外、我们还提供了以下资源来进行深入探讨:
这两者都涉及要发送的字节、位、地址和数据、以及如何相应地使用它们。 PD 器件上电后、会相应地查看 EEPROM 以获取配置并将其加载、唯一需要做的就是使用上述信息/报告/表将数据加载到 EEPROM 中。
谢谢。
字段