主题中讨论的其他器件: LM5060
您好、TI 团队
我们设计了一个 BMS,采用通过 LM5060-Q1控制的双向 MOSFET,并实施过流充电和放电保护。
当通过 INA240A2检测到过流并由比较器检测到时、我直接将此信号发送至驱动器的 OVP 引脚、从而使 MOSFET 通过驱动器中的内置9.6μs 延迟关闭。
我在现场观察到多个过流(OC)故障。 我的 BMS 电池组与不同类型的电机控制器搭配使用。 在几乎所有类型的电机控制器中、我都注意到 MOSFET 会由于过流故障而关闭。 但数据中无法确定故障是与放电过流还是充电过流有关。 在某些情况下、我已经观察到 MOSFET 输出电压过冲高达100V。
现在、我的问题是、在配有电机控制器的车辆中、如果在再生(充电)期间触发过流、BMS 是否会遇到正电压尖峰或负电压尖峰? 相反、如果在放电期间触发过流、MOSFET 输出端的电压是否会表现出负过冲或正过冲? 请解释为什么?
下面是一个方框图、展示了我的 BMS、供您参考。 请告诉我当 MOSFET 因充电或放电过流故障而关闭时 BMS 出现的尖峰的极性。