This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:流经 BAT 引脚32的最大预期电流

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283926/bq40z50-max-anticipated-current-flow-through-bat-pin-32

器件型号:BQ40Z50

您好!

您能否告知流经 BAT 引脚32的最大预期电流(mA)? 考虑到我们的应用本质上是安全的、我需要将阻断二极管(D1)连接到引脚、以确保热合规性。 因此、我需要在阻断二极管的上游安装保险丝、以控制二极管的温升。 由于 BQ40Z50 IC 的正常电流消耗、我不希望将保险丝设置得过低而使其无法熔断。

在 BAT 引脚轨道上安装50 mA 保险丝并且不中断 IC 的正常电流消耗是安全的吗? 或者、更好的办法是安装一个100 mA 保险丝以避免任何操作问题吗?

非常感谢您提供的任何指导。

此致

乔·德威特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的问题。 请在两个工作日内回复。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Joe DeWitt、

    此器件的典型流耗在300uA 范围内。 我认为50mA 或100mA 保险丝都可以。  



    您可以在 BAT 引脚处放置一个1kOhm 电阻、并在需要时检查电流消耗。  

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    非常感谢您的反馈。 非常感谢有关可接受保险丝额定值的支持和指导。

    此致、

    乔·德威特