This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:电流调节问题

Guru**** 2507665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285963/bq24040-current-regulation-problem

器件型号:BQ24040
主题中讨论的其他器件:BQ25170

我在 ISET 引脚上具有100ms 周期50%占空比的方波。

ISET 仅连接一个1.8k 的电阻。

ISET2处于稳定的低电平(10k 下拉电阻+断电后的 MCU 在引脚上给出200mV、欧姆计确认引脚上的10k 下拉电阻)。  将引脚短接至 GND 不会改变行为。

输入电压稳定在5.1V (USB 供电)。   我还尝试过使用 USB3和 USB2端口。  相同的母婴。

电池为锂聚合物化学电池、电压为3.7V。

我尝试过2个不同的锂聚合物电池和行为是相同的。

这里发生了什么...?

此外、当前我还遇到了与之前版本的电路板相关的调节问题。  请参阅主题: e2e.ti.com/.../bq24040-iset2-pulldown-value

不幸的是、我无法进行额外的测量来进一步推动该线程。

感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这可能是电池检测电路跳闸。 您在哪个位置看到这种电池电压是多少?  如果电池电压低了、是否存在此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3.6至3.8V

    未测试较低电压、因为它在标称电压下的行为是怪异的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池检测的另一个指示是输出端上的25ms 高低电平信号、这与我们在用示波器捕获中看到的类似。

    如果在较低或较高的电压下看不到这一点、这可能是该单元正在做的事情。

    增加输出电容对一些客户有所帮助。

    新器件 BQ25170也不存在此问题。