请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25143 当在24Vin→12Vout/无负载的情况下打开电源时、上升将是非线性的、如下面的波形所示。
Cout 总共约为5mF、因此我认为这是由于浪涌电流和 OCP 的影响。
然而、由于系统原因、Cout 无法降低到大约5mF 以下。
除了增加软启动时间、有没有其他措施?
如果浪涌电流以外的原因可能存在、请告诉我。
・Css:0.01μF (黄色:输出电压)

・CSS:0.22μF

顺便说一下、EN:ON 是在24V 已经上升时控制的。
此致、
聪