This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798BKUPEVM:VSYS 源查询

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285733/bq25798bkupevm-vsys-source-query

器件型号:BQ25798BKUPEVM

尊敬的 TI:

我希望你们做得好。 我有一个疑问、在这种情况下、当充电器输入被移除时、VSYS 会通过电池保留还是也会变为零?

您能否指导一个使用具有常见 VSYS 的多种充电器?

我期待得到回应。

此致、
A·阿里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    具有转换器输出和从 BAT 到 SYS 的电池 FET 的充电器被称为 NVDC 充电器。  系统负载流经充电器的直流/直流转换器到达 SYS 输出、剩余的电能用于为电池充电。  当移除转换器的输入电源时、电池 FET 允许电流从电池流向 SYS、因此电池提供系统负载。

    并联使用多个 NVCD 充电器时、其 BAT 引脚可以直接连接在一起、但 SYS 引脚不能直接连接在一起。  SYS 引脚需要与(理想)二极管相连接、或者为了防止一个较高电池电压的充电器向较低电池电压的充电器反馈。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    我正在尝试构建以下系统。

    所有电池的规格相同。 是否会造成任何问题? 我将设置 VSYS=8.4V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahmed、

    可以。  当一个充电器的电池电压高于另一个充电器的 SYS 时、较高充电器的 SYS 将反向驱动较低的充电器 SYS、并可能向电池提供非稳压电流。  如果电流较低、则可以通过肖特基二极管连接 SYS 引脚。  如果电流较高、则可以使用理想二极管、如

    https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/products.html

    此致、

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但电池是独立的。 不是并联的。 这是否仍会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以。  如果一个充电器的 SYS 电压高于另一个充电器的 SYS 电压、那么较高电压的 SYS 会驱动较低电压并将非稳压电流推入较低电池。  只有当电池低于 MINSYS 电压并且充电器线性调节通过 BATFET 的充电电流时、才会发生这种情况。   

    此致、

    杰夫