This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070 PFC PWM IC 中的内部重启逻辑

Guru**** 2536510 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285194/internal-restart-logic-in-the-ucc28070-pfc-pwm-ic

器件型号:UCC28070

我对 IC 的故障保护和零功率检测逻辑中包含的内部重启信号的初始状态有疑问。

P.S.如果您可以 共享一种从外部禁用该功能的方法、将会非常有用。

提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalp:

    重启功能在以下两种情况下发生:

    芯片温度冷却至 OTP 阈值以下

    Vsense 引脚电压降至0.6V 以下、如下所示:

    当 VAO 升至0.9V 以上时、该故障被清除。

    因为这些信号都是内部信号。 不清楚可以在外部使用哪些标准来强制它在发生故障后锁闭。 在什么情况下、您希望此电路在发生故障后锁闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JCHK:

    感谢您的快速响应。

    我已经尝试了 TI 为300W 参考设计提供的电压补偿环路值、但在空载和负载条件下、VAO 都无法上升到0.9V 以上。

    返回到我的主要查询、根据 TINA 模型的观察、SS 引脚上的电压未能达到6V。 它在某种程度上可视化为准方波、在一段有限的持续时间后、该方波会上升到2-2.5V 并返回到0V。 此外、它不是周期性的。  

    如果可能、您还能分享一些有关这方面的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kalp:

    感谢您联系我们。 我们建议一起探测 Vsense、Vao 和 SS 引脚、以了解具体情况。  我认为、一旦 VSENSE 达到0.75V 且 VAO < 0.75V、则会启用内部电路、SS 电路会开始升高 SS 引脚上的电压。 检查 SS 电容器、

    我建议还共享 UCC28070计算器/原理图以及波形以帮助进行调试。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kalp、  

    正如 Harish 所指出的、为您的项目填写 UCC28070计算器、加上项目的 PFC 部分原理图、尤其是具有启动时涉及的信号波形、对于调试该问题非常有帮助。  

    另一个可以导致重新启动尝试的信号、John 忘记在上面的列表中包含、这就是 VCC 输入的 UVLO 状态。 请在 VCC 引脚以及 Harish 提到的其他信号上添加一个探头。  
    由于 VREF 在 VCC > 8V 时处于有效状态、因此无法用作 UVLO VCC < 9.2V 的指示器(VCC 下降< 8V 的情况除外)。  因此、为避免 VCC 对内部重启信号产生任何影响、请确保 VCC 在任何及所有运行条件下均可稳定高于10V。   

    此致、
    乌尔里希