This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24170:用于 USB-C PD 充电解决方案的 BQ24170?

Guru**** 1405050 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24170, BQ25798, TPS25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286449/bq24170-bq24170-for-usb-c-pd-charging-solution

器件型号:BQ24170
主题中讨论的其他器件: 25798TPS25750-01、USB-PD-CHG-EVM

大家好、我读到过一篇 TI 关于 线性和开关充电器的文章、这篇文章对我的帮助非常大、但我对此有疑问

它提到了  bq24170开关充电器、我阅读了它的 产品说明书 后发现可以单独使用(不使用 MCU)、我想为2节锂聚合物电池组充电

因此我有疑问、是否可以将这款开关充电器与 USB-C PD 控制器配合使用来实现 USB-C 充电?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    感谢您与我们联系!

    BQ24170不支持 USB-C PD 充电。 要 与 USB PD 控制器配合使用、需要 I2C 充电器。

    我强烈推荐 BQ25756 或 BQ25798 。  

    我们有一个 使用 BQ25798的集成 USB Type-C PD 和充电参考设计、 PD 控制器将处理与电池充电器的所有 I2C 通信、因此不需要 MCU。  

    评估模块链接: www.ti.com/.../USB-PD-CHG-EVM -01

    如果您有任何问题/疑虑、敬请告知。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我阅读了 BQ25798数据表 、我发现它符合我的需求、我对 USB-C PD 控制器有疑问、您是否会建议  USB-PD-CHG-EVM -01模块中提到的 TPS25750? 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

     您的终端应用是什么? 您能否提供一些有关您的设计要求的更多信息、以便我们为您的应用推荐合适的 PD 控制器?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在尝试为便携式无线电实现 USB-C PD 充电器(我们有两节锂聚合物电池组)、非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!

    所需的电源角色是什么(拉电流/灌电流/DRP)?

    您是否需要交替模式支持?

    最高功率要求是多少?  

    4-这是单端口设计还是双端口设计?

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aya

    所需的电源角色是什么(拉电流/灌电流/DRP)? 我需要通过 USB Type-C 连接器为电池供电(2-S LiPo 3000 mA)

    您是否需要交替模式支持? 是的、我想实施 USB PD、以便与不同的电压和电流值具有不同的兼容性、从而为电池充电

    最高功率要求是多少? 最大功率要求没有限制、我可以看到 TPS25750支持高达28V 的电压

    4-这是单端口设计还是双端口设计? 我只需要 USB type-c 母连接器即可为电池提供电压

    非常感谢、Aya、抱歉、我不是最好的电子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好!  

    我强烈建议阅读有关 USB-C 和 PD 应用程序和要求的入门材料: https://www.ti.com/lit/wp/slyy109b/slyy109b.pdf?ts = 1698764872757&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    最大功率要求没有限制,我阅读 TPS25750最高支持28V

    TPS25750最高可提供/吸入20V/5A (最大100W)的电流。 这符合 USB-SPR PD (标准功率范围)技术规格。  

    USB-PD-CHG-EVM 至01 是开始评估和熟悉 PD 控制器和充电器器件的好位置。 如果您有其他问题/疑虑、请随时打开新话题。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Aya、我会阅读建议的文档、我目前正在阅读第二本、如果需要、我会打开一个新主题、祝您愉快。