请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92692-Q1 您好!
在为输入电压为24V、输出约为55V/TPS92-Q1的应用寻找背光驱动器时、我提出了这款器件0.55mA 。
在 TI 网站上、该解决方案看上去非常有前景、因为 Vout_MAX = 65V:

查看数据表、这里提供了两种应用、升压和降压升压转换器、第一种情况下的最大输出电压为50.4V、而第二种应用的 Vout_Max = 39.6V

问题是、我无法看到对应于65V 的输出电压。
II 该器件完全支持我的外壳、哪里需要55V 用于我的 LED???
谢谢!