This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:SPICE 模型

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285765/tps3808g01dbvevm-spice-model

器件型号:TPS3808G01DBVEVM
主题中讨论的其他器件:TPS3808

我正在尝试在第三方仿真器中对 TPS3808使用未加密的 TI SPICE 模型、但无法正常工作。 我在.lib 文件中看到了以下多个子电路、我认为这些子电路导致了问题、而且不明白它们的作用是什么:

.subckt SCHEMATIC1_E9 nV NVC PV PVC
E_E9 PV NV PVC NVC 1
EDUMMY_E9 node_E9 0值={1}
+error={error (1==0、"零值组件")}
结束 SCHEMATIC1_E9

您能否提供有关这些子电路的用途和任何权变措施的任何见解?

谢谢、Vernon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon:

    您正在使用哪个仿真器进行仿真?

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LTspice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vernon:

    代码中引用的组件是本地 pspice 模型。 您可能需要将这些库添加到您的 ltspice 模型中。 我认为 E_E 部分在 ABM 或模拟下面、主要用于调整信号的增益、而 EDUMMY 看起来像是虚拟信号的源。  

    杰西