This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找合适的在线交流/直流转换器

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC38C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286463/looking-for-suitable-online-ac-dc-converter

主题中讨论的其他器件:UCC38C43

您好!

我正在寻找有关如何选择合适的在线交流/直流转换器解决方案的帮助。

在此应用中、我们将采用相位切断的120VAC 输入、并需要将其降低到固定的12 - 24 VDC。 由于交流波形被截断、降压变压器的解决方案将无法使用、所以我在看"在线"解决方案。 该解决方案应能够为高达150-200W 负载供电(高功率 LED 灯、非常稳定的负载)。

我找到了 UCC38C43 器件、看上去符合需求。 然而,我也看到其他的选择会起作用,我不知道这是不是最好的选择

我们现在正处在原型设计阶段、利用可用开发板找到合适的器件非常重要。

欢迎您提出任何建议!

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请将您看到的内容并排列出 UCC38C43、以便进行比较。 列出您拥有的器件很有用、因为这些器件可能由不同的人员组提供支持。 你可以重新打开这个主题或创建一个新的主题。 现在、我将关闭该主题。