This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:将 APP 更改为 GO2P

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285160/tps25750-change-app-to-go2p

器件型号:TPS25750

大家好、

我的客户说、他们无法在始终启用受电方中发送4个 CC 命令"GO2P"。 只能在协商高电压模式下发送它。

我没有发现句子 "GO2P"只在协商 高电压模式下工作。  除了"GO2P"之外、是否有其他方法可以将 APP 更改为 PTCH 模式?

谢谢。

太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请参阅 TRM、GO2P 仅适用于 NegotiateHighVoltage。

    只有 GO2P 可以 将器件从 APP 模式更改为 PTCH 模式

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    抱歉我的错误。 我漏掉了其他信息。 如果他们想要更改设置、他们需要发出 TPS25750中不支持的冷复位"GAID"或关闭 TPS25750?

    哪些设置无法在应用程序模式下对其进行更新?

    据我了解、我们可以在应用模式下使用"SSRC"更新受电方/供电方 PDO。 无法更新 GPIO 事件和 I2C 中断事件。

    谢谢。

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    TPS25750支持 GAID、我认为 TRM 中没有提到这一点。

    我认为映射到 GPIO 和 I2C 中断事件的事件不能更改、其他寄存器也可以更改。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    GAID 在 TPS25750中受支持、我想 TRM 中遗漏了这个问题。

    我知道 GAID 在 TPS25750中工作。 但官方并不支持。  

    我认为映射到 GPIO 和 I2C 中断事件的事件无法更改,其他寄存器也可以更改。

    我懂了。 谢谢你。

    当提供意味着连接电缆的 VBUS 时、切换 VIN_3V3、TPS25750会重新启动?

    此致、

    太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    在提供意味着连接电缆的 VBUS 时,切换 VIN_3V3,TPS25750是否会重新启动?

    我不确定您在这里问的是什么、您是在问  TPS25750重启的条件是什么?

    如果 TPS25750是仅供电方并切换 VIN_3V3、TPS25750将重新启动。

    如果 TPS25750仅受电方且远端正在提供 VBUS、则切换 VIN_3V3时 TPS25750不会重新启动。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    我当时想有任何方法可以更改设置、这意味着可以在不使用 GAID 的情况下进入 PTCH 模式。  我认为切换 VIN3V3会导致器件重新启动。 我知道在25750是受电方的情况下、不会重新启动。 请注意使用 VBUS LDO 在 VIN3V3丢失后尽快工作在 25750情况下是源,重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25750将进入 PTCH 模式只有两种情况。

    Go2P 命令 (需要正确的电池电量耗尽配置)

    或者、如果器件在设计中没有 EEPROM 的情况下启动、并且正在等待 EC 加载 FW (需要具有正确的无电电池配置)

    此致