This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:如何在适配器电压低于7V 时设置 bq25792不进行充电?

Guru**** 2747345 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285606/bq25792-how-to-set-the-bq25792-not-to-charge-when-the-adapter-voltage-is-below-7v

器件型号:BQ25792

您好!

为了避免在连接到 PC USB 端口时为电池充电、如何设置 bq25792以便在输入适配器输出低于7V 时不对电池充电?

此致、

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    当输入电压低于7V 时、没有寄存器位配置可阻止电池充电*电流从 SYS 流向 BAT)。  您可以将 VINDPM 设置为7V、转换器将关闭、这意味着 SYS 负载或电池充电不接通电源。  您可以编写主机软件来读取 VBUS ADC 并通过/CE 位禁用电池充电。   

    此致、

    杰夫