主题中讨论的其他器件: TPS7A92、TPS7A57 、TPS74401
大家好、
我在设计中使用了 TPS7A52生成它支持的0.8V 电压。 数据表中未为0.8V 定义 R1和 R2值。
为了获得0.808伏的电压、我计算出电阻器值为 R1 100欧姆、R2 100千欧姆。 在这种配置下、我在输出端看不到任何电压。
您能否与我分享适合用于 R1和 R2的电阻器、以获得非常接近0.8V 的电压
此致、
Kishore。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我在设计中使用了 TPS7A52生成它支持的0.8V 电压。 数据表中未为0.8V 定义 R1和 R2值。
为了获得0.808伏的电压、我计算出电阻器值为 R1 100欧姆、R2 100千欧姆。 在这种配置下、我在输出端看不到任何电压。
您能否与我分享适合用于 R1和 R2的电阻器、以获得非常接近0.8V 的电压
此致、
Kishore。
尊敬的 Stephen:
我同时检查了一下、我没能为1.2V 的输入源提供3V 的偏置。
我们认为、由于巨大的压降电压和功率耗散、不建议使用2.5V 输入来生成0.8V/2A 负载;而我们使用的是1.2V、但错过了3V 的外部偏置电压要求。
但是、由于我们无法提供3V 至6.5V 的板载偏置电压、如果不需要、您是否还建议使用2.5V 来生成0.8V/2A。
此致、
Kishore。
尊敬的 Kishore:
BIAS 引脚必须有2.9V (或更高)才能高于 UVLO 电压(典型电压需要2.83V)、因此在大多数情况下、2.5V 是不够的。
听起来您的系统中有2.5V 和1.2V 电压、需要在2A 负载下生成0.808V 电压。 您的最佳选择是 TPS7A57或 TPS74401。 如果您将1.2V 更改为1.4V、您还可以查看 TPS7A92。
谢谢。
斯蒂芬