This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:bq24072

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284154/bq24072-bq24072

器件型号:bq24072

大家好、  

近10年来、我们一直在使用 bq24072。 我们有一个温度监控器件。 在电池工作条件下、温度精度几乎为0.5摄氏度、但在充电时间方面、我们面临5到8摄氏度的温度变化。这对我们来说是个问题。 我们的主要目标是实现电池和充电条件误差+/-0.2精度。

1)充电时,为什么加热太多?  
2)如何减少热量?  
3) 3)我们的充电电路在下面。 请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suthan:

    欢迎使用 E2E! 很高兴听到您10年来一直使用 bq24072! 您能详细说明您的目标吗? 听起来您希望两种条件下的电池温度相同、对吗? 在回答问题之前、我只想再次确认您参考的是 IC 温度? 或者您是否指的是电池温度?

    此致、

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:
    非常感谢您的回复!
    增加了充电时间 IC 变得很热45到50摄氏度、因为这是我们的温度传感器显示不同的温度。 如何减少 IC 热量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suthan:

    感谢您的澄清! 由于 bq24072本身是线性充电器、因此功率耗散会产生很多热量。 减少热量的一些方法如下:

    1. 降低从 IN 流向 BAT 引脚的总电流(充电或系统负载)
    2. 提供沿电源布线的较大覆铜以供头部耗散

    此致、

    安东尼·范