This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B-Q1:CLAMP1和 CLAMP2对地短路。

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285471/bq51013b-q1-clamp1-and-clamp2-are-short-circuited-to-ground

器件型号:BQ51013B-Q1

您好  

使用 BQ51013B-Q1进行客户设计时、请参考以下原理图并帮助检查。

1.引脚5和引脚16对地短路、故障率约为0.1%。

2、 请协助检查原理图设计是否有任何问题。 他们已经尝试在引脚5和16之间串联10Ω 电阻器、但效果不佳。

3、 为了消除可能出现的输入高压脉冲、试了并联 TVS、但效果不是很好。

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星

    钳位1和钳位2短路指示输入端出现过压情况。

    电路看起来正常

    以下几点:

    1.) 发送线圈数据表以供审核

    2.) 检查交流侧电容器的额定电压、最小值应为25V。

    3.) 故障何时发生?  

    将 RX 从弱耦合位置移到良好位置会导致输入端出现电压尖峰并可能造成损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    感谢你的帮助。

    请帮助参阅随附的数据表。

    e2e.ti.com/.../Part-4-Reference-Designs_5F00_V1.2.4_2D00_A13.pdf

    谢谢

    星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨星

    如果我们通过直接电子邮件解决此问题、可能会更快。

    我会联系您。