This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:线路/负载调节

Guru**** 2512575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285118/tps62843-line-load-regulation

器件型号:TPS62843

大家好、  

以下是几个问题。  

1.输出电压是否有线路调节精度?  

2.输出电压是否有负载调节精度?

3.在数据表中有负载瞬态测试、负载变化的压摆率是1A/us?  

谢谢。

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    您可以在图9-7和9-8中查看线路和负载调节示例。

    对于负载瞬态、压摆率通常约为1A/usec。

    您的客户是否有特定的要求或疑虑?

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    客户希望满足0Vout/3us、-200mA 降至50mV 以下。 从测试波形中、我想我们可以满足它。  

    负载/线路调节为+/-1.5%。  

    BTW、输出电压精度@ PFM (10mA 或1mA)是否能达到+/-2.5%? 谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、根据图9-18、这是一个缓慢的步骤、器件应该能够满足。  当他们对其进行测试时、查看0 mA 启动负载是真正的0.000mA、还是100uA 或非0值。  轻负载可以在瞬态响应中发挥重要作用。

    我们未在 PFM 中指定精度、但 PWM 精度在整个温度范围内为1.5%。  请看图9-7和9-8、1 mA 和10 mA 负载下额外的误差非常小。

    克里斯