请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5176 您好、TI 团队、
我们的全新 USB PD 140W 设计使用了 LM5176转换器。 我们的预期 PD 电压曲线为5V、9V、15V、20V 和28V。 在我们的原型设计中、我们观察到直流/直流转换器在9V 配置文件后大喊大叫。 我们使用 Infineon CYPD3175 PD 控制器来控制不同 PD 曲线的 FB 引脚电压。 为了进行验证、我们已经更新了软件、将转换器输出电压从5V 线性增加到20V、但我们发现电压开始从5V 逐渐增加到10.2V、并且仅继续保持恒定10.2V。 让我们知道 lm5176能够在不重新启动的情况下线性改变输出电压(从24V 输入电压到28V 输出电压)? 查找随附的原理图文件并申请查看并帮助我们解决该问题。
用途我们 e2e.ti.com/.../140W_5F00_PD_5F00_Controller_5F00_PCB.pdf