This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:电感器和电容器选择

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284558/lm76003-inductor-and-capacitor-selection

器件型号:LM76003

大家好、

客户对电感器和电容器选型有疑问。

(以下内容参考了数据表中的公式。)

  1. 由于输出是可变的、因此没有任何 L 始终满足方程(18)。
    VIN-Vout 会较高或较低。 他们应该为哪些人选择 L?
  2. 最好的电感器额定值是多少?
    是否可以将电流限制设置为高于6.8A (高侧电流限制)
  3. 对于公式(23)、是否为 Δ Vout Voutmax-Voutmin?
    要设置的典型值是什么?

此致、

转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    我认为您可以使用 webench 来获取正确的值。 您可以在我们的网站上找到它。  ​​​​我们的数据表中还有一些建议值可供选择。 对于您的问题、是的、 ΔVout = Voutmax-Voutmin。 这需要由客户根据输出电压和应用要求进行选择。 通常为输出电压的1%。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的大力支持。

    在这种情况下、 客户希望更改 Vout。 我们是否应该在 WEBENCH 中使用 Voutmax 或 Voutmin 值来估算电容?  

    另外、让我提出另一个问题。

    是否可以使用外部电容器来调节纹波?  

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下, 客户希望更改 Vout。 我们应该在 WEBENCH 中使用 Voutmax 或 Voutmin 值来估算电容吗?

    非电容器、L

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 L、它需要满足以下公式。 因此、当输出电压= 0.5Vin、D = 0.5时、将获得最大值。

    对于 Cout、如果 D 更大、D'将更小。 输出电容会更小。  

    因此、您需要全面考虑您的所有工作条件。  并考虑到陶瓷电容器的压电效应、我们通常建议电容值更大。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    感谢您的大力支持。

    很抱歉这么混乱。 我来具体写一下。

    • 输入电压、34V
    • fsw、0.5MHz
    • 输出电流、3A

    对于 Vout、11V:4.6<= L<= 9.1

    对于 Vout、为31V:12.4<= L<=24.8   

    在本例中(可变 Vout)
    我应该为 L 选择什么值?

    另外、最佳的电感器最大额定值是多少?
    如果电流高于6.8A (高侧电流限制)、可以吗?

    此致、

    转至

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Goto:

    你写错了吗? 我完成了数学计算、  

    如果是 Vout、 31伏 :4.6<= L<= 9.1

    如果是 Vout、 11伏 :12.4<= L<=24.8  

    无论如何、对于电感器、需要满足以下公式、在任何情况下 K 都不应小于0.1。 当 Vo=31V 时、L 的最大值为18.2uH、因此可令12.4<= L<=18.2uH。 也许您可以选择15uH。 峰值电流不应超过高侧电流限值。 谢谢。

    奥罗拉