This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1084:查询 LM1084的6V 至5V、4A 电流

Guru**** 2502235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285942/lm1084-queries-on-lm1084-for-6v-to-5v-at-4a

器件型号:LM1084

您好!

我有几个问题 reg LM1084对于5V OUT 固定版本、请说明

1. LM1084-5P0的最大命令输入电压是多少?

2.我的设计是7V 输入电压,4A 输出电压5V:所以 PD =8W, TO-263封装,因此 TJ =8*40.4+TA =大约350度。 ?  

主题。 1.5V 压降电压意味着什么? 它与 VOUT 有何不同?

3. TI Webench 显示的输入电压为7V、输出电压为5V、电压为4A 不起作用!! 请对此作出评论。

提前感谢。

此致、

ManojManoj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ManojManoj:

    感谢您的提问。 对于5V 输出电压、最大输入和输出差分为25V、因此最大输入电压为30V。  

    2.是的这是一个问题,结温超过绝对最大值。  

    主题。 1.5 dropout 是 LDO 调节所需的 Vin-Vout。 因此、如果 Vin = 3V 且 Vout = 2V、则会出现问题、因为压差必须为1.5V 或更大。

    3、是的、如果您的温度超过了器件可接受的额定温度、它将不起作用。 TI Webench 也已停产。  

    我想说的是、为了获得这个电流、我们可以切换封装以得到22.7的梯度、并且在可能的情况下将输入电压降低到6V。 您可以并联 LDO 以更大限度地提高电流输出、如果这些应用都不适合、也可以使用降压转换器。

    希望这对您有所帮助。

    乔什·纳查西  

    谢谢!

    乔什·纳查西