This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25723:充电器故障模式

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25723, BQ25723EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1284937/bq25723-charger-failure-modes

器件型号:BQ25723

您好!

我们目前正面临一个问题、我们的充电器 IC 似乎出现了故障。

充电器初始工作/充电正常。

我们看到的故障模式是引脚31 - HIDRV1 -短接至 GND、引脚28 - REGN -为~1V、Battery Management Studio 无法读取任何 ADC 寄存器(0x26、0x28、0x2A、0x2C)。  VBUS 为15V。

是否有任何想法可能导致这种情况?  我们仍在进行故障排除。

谢谢。
凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    很遗憾听到这个消息。 REGN 是驱动器和 BQ25723内部其他逻辑的偏置电源。 如果连接了适配器、则其电压应为6V。 它在仅使用电池的低功率模式下关闭。  

    您是否读取了其他寄存器? 您能否发布您的原理图以便快速查看?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Tiger、

    上述问题已确定为用户错误。

    我们现在面临的一个实际问题是充电器没有 V_SYS 输出并显示 SYS_UVP 故障;这是正常现象、因为没有 FET 主动开关。

    充电器按预期工作、输入电压为7 - 16V。

    输入电压 >16-20V 会导致上述情况。

    您是否预计这是由于我们的 FET/电感器选择或补偿网络?

    谢谢。
    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    订购一个 BQ25723EVM 并首先遵循我们的用户指南可能会有所帮助。 我看不到它们之间的直接链接。  

    此致、