This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS923655:IC 通过 PWM 或调光输入产生的延迟

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS923655, TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285884/tps923655-delay-created-by-the-ic-from-pwm-or-dimming-input

器件型号:TPS923655
主题中讨论的其他器件: TPS922055

大家好、

我可以看看 IC 从 PWM 或调光输入到输出门切换产生的延迟是多少? 能够看到此芯片支持150ns 的超窄脉宽运行

 

客户触发持续时间为100us ,我们的触发电流是通过 LED 的5A ,他们正在使用它的闪光灯照片拍摄相机42帧在1000 FPS

因此,应减少脉冲传播的延迟,以便获得良好的同步曝光。

刚刚在数据表的最高层找不到信息,请告诉我是否有数据!

非常感谢!

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    抱歉。 我目前不在办公室。 我会在下星期二前回复。 感谢您的理解。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    IC 可以检测到 EN/PWM 引脚上的最小脉宽输入为150ns (最大值)。 您可以查看数据表中第7.5节"电气特性"中的以下规格。

    在正常运行期间(在启动后以及选择调光模式之后)、一旦 IC 检测到 EN/PWM 引脚上的上升/下降沿、IC 将立即启动/停止开关、而不会产生任何延迟。

    Unknown 说:
    我可以检查 IC 从 PWM 或调光输入到输出门切换产生的延迟是多少吗? [/报价]

    我是否能够理解"o/p"是指什么? 它指的是输出吗?

    如果外部组件选择得当、TPS923655可实现100us 脉冲。 我是否能够理解您的输入电压、LED 电压和电流是多少?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    感谢您的更新。

    我们对根据 PWM 调整 O/P 电流不感兴趣...我们对关断 LED 感兴趣 ( 通过条带的5 A 串联12个 LED 的电流打开100 us、电流限制为5 A、关闭900 us、持续  时间为1毫秒、持续40个 脉冲、或每1秒空闲时间后1000 FPS、这40个脉冲序列将重复。 各 LED 在5A 电流下的正向电压为3.9V、因此 O/p 电压为46.8V I/p 电压将为5-55V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ernest:

    如果输入电压为5 - 55V、LED 电压为46.8V、则即使在降压/升压连接中进行了配置、TPS923655也无法做到这一点。

    输出电压不应超过63V。 (请参阅数据表中的第7.3节"建议运行条件"。) 在这种情况下、开关 FET 逐周期电流限制也不支持5A 输出。 (请参阅数据表中的第7.5节"电气特性"。)

    我能否理解输入电压在如此大的范围内变化的原因? 如果可以将输入电压固定为大于 LED 电压加上一些裕度、例如55V、则 TPS922055可以满足这种输出要求。 如果需要、我们可以通过电子邮件进行交谈。

    此致、

    周老师