This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:R3:无法通读 MAC 命令

Guru**** 2553570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285382/bq40z50-r3-unable-to-read-through-mac-commands

器件型号:BQ40Z50
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我正在尝试通过 MAC 命令读取某些块、但无法使其正常工作。  

例如、当我通过 GUI 尝试运行 nng 命令时、有些可以工作、有些不能工作。  

与上面的屏幕快照一样、chem_id 是唯一有效的命令、其余可提供 N/A 表示的结果。 不确定命令是否成功。

此外、当我尝试通过块读取来读取 chem_id 时、无论命令如何、我都会获得相同的错误数据-"54 00 87 02 00 00"

此外、如何对寄存器进行如下块读取?

请帮助实现 MAC 的块读取。

以下是系统/软件详细信息:

e2e.ti.com/.../2543.config.txte2e.ti.com/.../errorLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../4885.config.txt

    此处还添加了配置文件。

    非常感谢任何指针。  

    谢谢。  

    雅加迪什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    写入 MAC 命令时、这些位需要在初始写入中翻转。 以下是读取 ChemID 的相关示例:

    完成0x0077等寄存器的块读取也可以按相同方式完成、如下所示:

    请告诉我、这是否有帮助。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anthony:  

    谢谢... 但这没用。

    我甚至尝试了这个组合,但它给了我同样的回应。

    54 00 87 02 00 00

    但是、我没有捕获屏幕截图。

    此位模式是否指示任何内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道这是不是与仪表板扫描有关。 将在周一早上检查并更新第一项内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭仪表板扫描帮助。 现在能够读取寄存器中的 chemID。

    是否有人可以在以下响应中确认 SEAL 和 UNSEAL 命令? 是否预计显示为 N/A A、如下所示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadish、您好!

    是的、这是解封的适当响应。 查看电量监测计处于何种模式的最快方法是查看 bqStudio 上器件旁边所示的图标。

    密封:

    解封:

    UNSEALED 完全访问:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Anthony。 这很有帮助。 此外,仪表板扫描仪是问题。 在禁用该功能的情况下、我可以使块读取正常工作。 误导性部分是某些命令即使在扫描仪打开的情况下也能正常工作。 会发生什么情况。