This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87644Q1EVM:EVM 胜出#39;t 启用降压和放大器;执行有序和立即关闭

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285292/lp87644q1evm-evm-won-t-enable-bucks-performs-orderly-and-immediate-shutdowns

器件型号:LP87644Q1EVM

您好!

我正在处理一个 LP8764 EVM、我在尝试探测开关节点时意外地将降压稳压器3的开关节点和 C6的输出侧短路、EVM 停止正常工作。 EN_DRV 不再变为高电平、并且我的所有降压稳压器均未开启。 在控制寄存器中手动打开它们不会产生任何效果。 我未对硬件或软件进行任何其他更改。 通过 PMIC GUI 上的寄存器可以看到很多通信错误。 它失败 BIST、并针对以下错误引发中断:  

REG_CRC_ERR、BIST_FAIL、COMM_FRM_ERR、COMM_CRC_ERR、COMM_ADR_ERR 和 RECOV_CNT_INT

查看数据表、发现 SPI 帧存在错误、I2C 正在写入一个不应混乱的寄存器、存在 CRC 不匹配、且尝试恢复16次失败(根据为 RECOV_CNT 设置的阈值)。 什么原因可能导致所有这些问题? 不设置 INT_SEVERLE_ERR 位、并且在 INT_MODERATE_ERR 寄存器中设置上述所有错误。 提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zareef、

    负责此设备的专家将于周一回来、他们可能会对此问题有更多的见解、无论这是否看起来是已损坏的设备。

    您能否更详细地描述您已经采取的调试步骤?  如果您 尝试清除快速启动页中的中断会发生什么情况?

    寄存器映射检查似乎失败、并且 SPI 上也可能存在问题。

    此致、

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian:

    我已经查看了上面提到的寄存器以查找错误、并尝试在其中刷写基本 NVM 模板、但这没有帮助。 此外、我已尝试使用万用表检查 C6、电容器看起来没有损坏。 我已经尝试重置恢复计数寄存器、但它会使 EVM/GUI 崩溃、因此必须重新启动网络应用并重启 EVM。 我可以尝试清除中断并查看发生了什么、但无法将其退出关断状态、因此无法重新开启 BUCK、即使我在控制寄存器中将其设置为手动开启也是如此。 我已经探测了 VCCA、当插入 USB 时它仍然显示3.3V (我一直是这样使用此 EVM)。

    如果所有其他情况都出现故障、我已订购了更换的 PMIC、但需要更换新器件。 我看过这个 EVM、所有无源器件看起来都没有明显损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zareef:

    只是为了再次确认、您是否使用了原始 NVM 进行测试? 是否未进行任何非易失性更改?

    您是否已检查 VIO 和 VOUT_LDO 电压是否存在且正确? VIO、具体取决于选择3.3V 或1.8V 以及 VOUT_LDO 1.8V。 在 EVM 的右侧、您可以看到标记了_S 的测试点、用于检查与器件接近的电压。

    与 IC 的通信如何、它是否正常工作、这意味着您可以读取例如寄存器0x01?

    该声音设备可能已损坏、但为何不清楚。

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jari、我看到 VIO 和 VOUT_LDO 上有适当的电压、我能够找到0x01:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zareef:

    再看一下中断、您仅从 BUCK3短情况获得所有这些都没有意义。 BUCK3短版必须报告 BUCK3相关中断。

    REG_CRC_ERR 表示 NVM 内容与以某种方式计算出的 CRC 不匹配、并且器件从一开始直接进入 SAFE_RECOVERY 状态。 如果未重新配置 NVM、器件将无法从此处退出。

    BR、Jari