This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:不适用。 C 引脚保持开路?

Guru**** 2531860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286341/tps2663-n-c-pins-left-open

器件型号:TPS2663

团队、您好!

根据 DS 表6-1、N。 C 引脚应保持开路、正确吗?

但 EVM 原理图显示一些 NC 引脚接地、一些连接到 Vin、一些连接到 Vout。  

您能否确认这些引脚也可以保持开路? 或者、如果建议接地、为什么?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    NC 引脚可以连接至 GND 或保持开路或任何其他电位。  

    在 EVM 上 、我们连接了 Vin 和 Vout 附近的 NC 引脚并连接到 Vin 和 Vout、以便在 Vin 和 Vout 引脚周围覆铜。 其余 NC 引脚连接到 GND、以便可以将散热焊盘下方的接地平面扩展到顶层。 这样、与将所有引脚连接到 Vin 相比、它在改善器件的散热方面更有效。

    此致、

    勒凯什