This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:如何在运行时提高最大开关频率

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286389/ucc256403-how-to-increase-maximimum-switching-frequency-at-operation

器件型号:UCC256403

您好!
我目前正在使用 UCC256403A 设计谐振转换器。  对于我的应用、有必要在没有输出负载的情况下保持稳定。
出于设计原因、我不想使用突发模式。 如何提高最大开关频率来实现该目的?
数据表指出、最大开关频率受 BMTL 限制、但最小 BMTL 限制为0.2V。 是否有可能降低此值?

感谢你的帮助。

此致

D·施米德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    BMTL 不能低于0.2V。 您可以连接 一个在轻负载期间消耗最小功率的虚拟电阻器 、以便控制器可以 避免突发模式运行。

    此致

    马尼坎塔