This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2891:关于典型功率等级。

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, UCC28951, UCC2894, UCC2891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286286/ucc2891-about-typical-power-level

器件型号:UCC2891
主题中讨论的其他器件:UCC2897UCC2894、UCC2897A 、UCC28951

各位团队、您好!

我想使用正向转换器拓扑来设计一个离线电源。  

规格如下

输入电压:280V 至330V

输出电压: 100V

额定功率:400W

拓扑:反激或正激

我查看了"2018电源管理指南(电源管理指南2018 (修订版 R)(ti.com))"、该指南指出 UCC2891~UCC2894和 UCC2897可以使用50至300W 之间的典型功率范围。

能否将这些 IC 用于上述条件电源?

谢谢。此

致、 吉村智裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以在指定的应用中使用这些器件。

    建议将 UCC2894和 UCC2897A 作为首选。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位团队、您好!

    感谢您的回答。

    我还有一个问题。

    1.  参考 设计是否 满足 上述 条件?  此外 是否有   near  参考 设计

    2.是否可以    UCC2894   UCC2897A  用于    满足 上述 条件的反激式转换器? 是否有推荐的反激式控制器?

     

    谢谢。此

    致、 吉村智裕
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好使用正向拓扑中的器件来实现200W 至300W 的功率。

    其他选项包括相移全桥(UCC28951)或 LLC (UCC25640x)。

    我们没有符合您规格的参考设计。 您可以查看 TI.com 上的这些器件、以查看一些现有的参考设计作为您的参考。