This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3532:寻址同一电路板上的多个 LM3532&#39? 您的建议?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3533, TPS61043, TPS61169, TPS61177, LP8556, LM3532, LP5520, LP8860-Q1, LM3697, LM3633, TPS61040, TPS61042, LM3530, LM3410, TPS61176, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1283039/lm3532-addressing-multiple-lm3532-s-on-the-same-board-your-recommendation

器件型号:LM3532
主题中讨论的其他器件: LP5520LP8860-Q1LM3697LM3633、LM3533、 TPS61040TPS61042、TPS61043 LM3530、TPS61169、 LM3410TPS61176、TPS61177 、LP8556、 TPS61196

我正在研究一个由多个由微控制器控制的 LM3532能够从中受益的项目。

我想知道对于如何使用 LM3532的最佳方法有什么建议、因为他们具有相同的地址。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    您是否意味着您的应用需要3个以上的 LED 灯串? 我想知道为什么在同一电路板上需要多个 LM3532。 谢谢

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他...我总是有趣的,当好奇心放弃了一个答案。  

    很乐意解释。 我设计小型定制照明项目。 有时、需要三个以上的可控灯串。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    由于 LM3532只有一个 I2C 地址、因此除了添加更多 MCU 外几乎没有解决方案。 或者、告诉我、您是否也接受其他新的 LED 驱动器?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我接受其他新的 LED 驱动器。 从我涉足市场已经有几年了。  我目前关注的项目是基于电池的,使用2或3 AA 的镍氢电池。 (LM3532的案例中为3)。  我想知道你会推荐什么。 以下是我的名单(LM3532目前是我最喜欢的产品):  

    具有3通道调光功能的升压
    "LM3532具有可编程环境光感应功能的高效白光 LED 驱动器
    功能"
    LP5520 RGB 背光 LED 驱动器
    LP8860-Q1具有四条150mA 通道的低 EMI 汽车类 LED 驱动器
    isl97691 2.4V LED 驱动器、可对3D 应用的2个背光进行独立模拟和 PWM 调光控制
    具有2通道调光功能的升压
    LM3697
    LM3633
    LM3533
    ISL97698

    单通道调光升压
    TPS61040
    TPS61042
    TPS61043
    MAX8901
    LM3530
    AP5724
    NCP5007
    MAX8570
    MAX1698
    TPS61169
    第32类
    AL3050
    CAT4139
    MAX1553和1554
    MAX8595/6
    LV52204MT
    LM3410
    TPS61176
    TPS61177
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    我可以知道您的 VIN、VOUT 和 LED 电流吗? 这些将帮助我找到合适的解决方案。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VIN_MIN = 2.4 - 3.6

    输出电压 = 20V

    LED 电流= 15mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    LP8556是具有 I2C 的6通道 LED 驱动器。 但是、输入电压低至2.4V 对我们器件来说是一项巨大的挑战。

    LP8556

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 只要我使用镍氢电池保持在2.7V 的最小输入电压以上、它就看起来像一个可靠的替代产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了启用/禁用之外、LP8556个通道似乎可以单独控制。 我需要单通道调光。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leif、

    TPS61196可支持独立电流调光、但是会超出规格要求。 因此、我们可能没有更适合该应用的器件。

    Br

    帕特里克