This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3643:查看 LED 开关的原理图

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3643

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286476/lm3643-review-schematics-for-led-switch

器件型号:LM3643

您好!

我的客户想要添加一个外部 P-MOS 来做 LED 开关。
您能帮助查看下面的原理图并提供建议吗?

我的客户也有一些问题、如下所示。
默认条件是 LED 灯由 LM3643控制正常工作、测试步骤如下。
步骤1: 仅关闭 Q2、LED 将亮起。
第2步: 再次打开 Q2。

执行步骤2后、LED 灯是否正常工作?
我们是否需要在步骤2后重置 I2C 设置? 或者担心 LM3643上的任何副作用(例如:H/W 复位、OVP 或其他)?

FLASH_LED+电压= 3V、ILED = 700mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Henry:

    请查看我的以下评论:

    1.如果在操作过程中想用外部 P-MOS 关断 LED、输出电压会变高、试着为 LED 产生电流、电压超过5V 后、器件就会进入过压保护并关断内部 FET。 这可能导致器件进入 SHUTDOWN 模式以保护自身、并需要再次复位以实现正常运行。 您可以在第9.4.5.3节中看到更多详细信息。

    2、其实我不明白使用外部 FET 的意义、如果他们想控制 LED 灯的点亮和熄灭时间、他们可以在 IR 模式下用选通引脚、用外部信号来控制 LED。 您可以在第9.3.3节中看到更多详细信息。

    谢谢!

    BRS、

    伊夫·李