This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5860:未使用的引脚/LED

Guru**** 2515075 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285114/lp5860-unused-pins-leds

器件型号:LP5860

尊敬的员工:

我正在使用 LP5860开始一个新项目。 我必须驱动许多小于11x18预期值的 LED。 能否驱动更少的 LED? 如果是、我应该如何处理 LED 驱动器中未使用的引脚?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannluca:

    您能告诉我您需要控制多少个 LED 吗? 我可以为你做一个计划。

    BTW、您是否愿意通过电子邮件跟进此问题? 如果你不介意,请告诉我你的电子邮件地址,我会把方案发送给你。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannluca:

    可以将复位未使用的 SW 引脚和 CS 引脚保持悬空状态。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您提供这些信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Giannluca:

    很高兴听到您的声音! 如果有任何问题、敬请告知。

    BR、Jared