This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27427:学习周期失败、需要有关计算监测参数的帮助

Guru**** 2781625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1285829/bq27427-learning-cycle-fails-need-help-with-calculation-gauging-parameters

器件型号:BQ27427

您好!

我正在使用5000mA 45g 锂离子电池(4.2V)与 BQ27472和 EV2300/电池管理工作室。
我用800mA 为此电池充电、放电约为600mA (不是一直、电压下降时电流下降)

不幸的是,自动学习周期在放松过程中失败,所以我猜我的参数是错误的。


我的问答参数:

标称容量:5000mA
标称能量:18.000 mWh (3.6V * 5000)
锥度电流: 454 0.1小时率(5000/(100+(100*0.1)*10
空电压:2800mV

 

那么、根据这些参数、如何计算 Dsg/Chg Current Threshold、Quit Current 参数? 我实际上把它们留到默认状态、因为我认为这可以... 似乎我错了。

您能帮助我成功完成学习循环吗?

此致
伯恩哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯恩哈德,你好!  

    请参阅 实现成功的学习周期 文档。 此外、下面这个截图来自 BQ27427 技术参考手册 显示了如何计算 DSG/ Chg 电流阈值和停止电流阈值。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny 您好、

    感谢您的快速回复。 我想了解计算方法、但我需要您进一步提供帮助。


    我的数学计算结果如下:

    CHG 电流阈值

    设计容量/(Chg Current Threshold x 0.1)

    5000 mA /(800mA x 0.1)= 62、5

    DSG 电流阈值

    设计容量/(DSG 电流阈值 x 0.1)

    5000 mA /(500mA x 0.1)=  100

    退出电流阈值

    设计容量/(DSG 电流阈值 x 0.1)

    5000 mA /(50mA x 0.1)=  1000


    对吧?

    实际上会让我混淆默认值。 例如、对于 DSG 电流阈值、数据表中写入了 C/16.7。 在本例中、默认值为167。 那么、这是否意味着我不必输入62.5、而是625?

    如果是、我的值为:

    CHG 电流阈值 625
    DSG 电流阈值 1000
    退出电流阈值 10000 (实际超出范围的部分)

    我希望你明白我的意思。。。  

    再次感谢您的帮助

    此致
    伯恩哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯恩哈德,你好!  

    建议  按如下公式计算 Dsg Current threshold (Dsg 电流阈值)、Chg Current threshold (Chg 电流阈值)和 Quit Current threshold (按照技术参考手册):  

    DSG 电流阈值:C/16.7  

    CHG 电流阈值:C/10

    退出电流阈值:C/25

    在您的情况下、C 是5000mA 十六进制  

    另外、在执行学习循环时、充放电后您会休息多长时间? 建议在将电池充满电后放松至少2小时、将电池放电至空电后放松至少5小时(根据" 实现成功学习周期" 文档)。  

    此致、  

    Jonny.