This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22674:LM22674MRX-5.0/NOPB

Guru**** 2509415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1278416/lm22674-lm22674mrx-5-0-nopb

器件型号:LM22674

尊敬的 TI 支持团队:,

LM22674MRX-5.0/NOPB  这 部分 我们  即将上市的新 库存字体 大小 标记   与 master golden sample 不同      ,但我们进行了去容测试, 在 晶圆上 我们 可以 看到 TI 品牌 标识, 但 我 没有找到 PCN 文档 来 证明 这种 字体 大小 标记的 差异。

 您能    解释一下 这个 区别吗? 我真的很困惑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供由批准的 TI 供应商开具的发票? 如果可能、还应提供包装箱信息或卷带贴纸。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们有一段时间没有听到、我将关闭此主题。 如果您有更多问题、则可以通过回复来重新打开该主题、或打开一个新主题。

    此致、