This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1 SMBus 数据问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1A, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1286062/bq78350-r1a-bq78350-r1-smbus-data-issue

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ78350

尊敬的 SIRs/Madams:

我们设计了一个6节电池组 BMS、包括 BQ78350-R1A、BQ7693001DBT、并通过 SMBus 与 STM32微控制器通信。

在我们执行放电和加载期间、是直流/交流逆变器、我们发现 BQ78350-R1A 产生了10kHz 脉冲、这导致我们的系统崩溃。

"你知道什么? 感谢您的帮助!


此致、
赛勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通道2是来自  STM32 的信号、 通道3是来自  BQ78350-R1A 的信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyrus、

    BQ78350会在处理数据时使 SCL 线路保持低电平。 有负载时可能会发生这种情况。 主机 MCU 需要能够支持时钟扩展。 请查看此内容 视频 用于时钟延展参考。  

    此致、
    何塞·库索